TE Connectivity kylmäkutisteteknologia keskijännitteelle
Nyt saatavilla SLO:lta
KUKO22 on helppo ja asennusystävällinen valaisinkaappiratkaisu. Suomessa suunniteltu ja valmistetttu kaappi on tehty asennettavaksi suoraan pylvään kylkeen. Muotoilunsa ansiosta kaappi asettuu hyvin paikalleen.
Kaappi on käyttäjäystävällinen;
Kaappi on valmistettu kokonaan kuumasinkitystä teräksestä ja on näin ollen hyvin suomen sääolosuhteita kestävä ratkaisu. Asennukseen kuuluva ruuvit ja kalvotiivisteet sisältyvät pakkaukseen. Kaapin väritys on myös räätälöitävissä.
Snro | Tuote |
9754310 | Valaisinpylväskaappi – KUKO22 |
Kaappiin voidaan asentaa erilaisia suojaus- ja haaroitustarvikkeita tarpeen mukaan.
Snrot | Tuote |
9706330 | TE Connectivity – Valaisinliitinpakk. 4-nap, 10A – GURO-LPF-D2-10 |
4619004 | ENSTO – Pylväskaluste varoke+(3+1)liit – LCK4-16-10A |
1914273 | Ouneva – VC02-0069, 10A sulakepesällä – Pylväskalustesarja 10A |
Lisätietoja antaa: Tuotepäällikkö Antti Vau / SLO Oy
Teksti: SLO Oy
5G-mobiiliverkon rakentaminen on tällä hetkellä kovassa vauhdissa kaikilla operaattoreilla.
Nestorin mikrokanavatuotteet löytyvät nyt Nestor Optimus -nimen alta. Nestor Optimus kokoaa alleen kaikki mikrokanavaverkoissa tarvittavat tuotteet sekä tekniikkaan ja asennukseen liittyvät koulutuspaketit. Kevyempien rakennustapojen käytön mahdollistava tuoteperhe soveltuu erityisesti taajama-alueisiin, kun halutaan rakentaa joustavasti laajentuvia valokaapeliverkkoja. Miksi kannattaa valita mikrokanavatekniikka ja Nestor Optimus? Kerran asennetun mikrokanavaverkon elinkaari on pitkä, koska se on helposti laajennettavissa – uusien käyttäjien lisääminen verkkoon käy vaivatta ja verkon kapasiteetin lisääminen on helppoa jälkikäteenkin. Tästä syystä se on erittäin hyvä ratkaisu muuttuviin ja kasvaviin taajamiin. Mikrokanavatekniikka myös mahdollistaa kevyempien rakennustekniikoiden (kuten mikrosahaus) käytön, mikä vähentää rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä asennustyön aikana ilmeneviä häiriöitä. Nestor Optimus on mikrokanavaverkkojen rakentamisen kokonaisratkaisu, joka sisältää tuotteet ja Nestor Cablesin asiantuntemuksen tuotteiden valintaan. Palveluun kuuluvat myös asennuskoulutus ja verkon rakentamisen aikainen tuki. Valokaapelit Valikoimassa on tällä hetkellä mikrokanavakaapeleita 1-kuituisesta aina 288-kuituiseen asti. Testit koeradalla ja käytännössä ovat osoittaneet kaapeleiden erinomaiset puhallusominaisuudet, ja kaapeleiden rakenteissa on otettu huomioon helppo käsiteltävyys. Valikoimasta löytyvät kaapelit myös joustavalla flex-rakenteella. Mikrokanavaputket ja -niput Optimus-tuoteperheeseen kuuluu sekä maahan että kanavaan asennettavia mikrokanavia. Asennus suoraan maahan tehdään kaivamalla, mikro-ojittamalla tai auraamalla. Mikrokanavaniput voidaan varustaa signaalijohtimella, jonka avulla nippu voidaan paikantaa maasta. Asennus suojaputkeen tai kaapelikanavaan tehdään joko työntämällä, vetämällä tai puhaltamalla. Kanavat ja kanavaniput on värikoodattu FIN 2012-värijärjestelmän mukaisesti. Muut värijärjestelmät mahdollisia tarpeiden mukaisesti. Mikrokanavat valmistetaan HDPE:stä. Lisätarvikkeet ja työkalut Optimus-tuoteperheeseen kuuluvat myös erilaiset mikrokanavaverkon liitin- ja päätösosat kaikille tuoteperheen putkikoille. Sulku-, supistus- ja suorat liittimet sekä liittimet kaasusululla Tavalliset ja halkaistut kaapelitiivisteet sekä väliaikaiset päätytulpat Valikoimassa myös liukasteaine puhalluksiin sekä erikoistyökalut putkien katkaisuun Täydennystä NesCon-tuoteperheestä Mikrokanavaverkkoihin tarvitaan myös erilaisia jatkos- ja pääteratkaisuja. Erityisesti mikrokanavaverkkoihin kehitetyt sekä niihin soveltuvat jatkos- ja päätetuotteet löytyvät Nestor Cablesin NesCon-tuotevalikoimasta. Lue myös https://ideat.slo.fi/mikrokanavatekniikka-soveltuu-taajamien-valokaapelointeihin/ Voit lukea alkuperäisen kirjoituksen Nestor Cablesin blogista >> täältä << [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]