ABB ACS480 + M2BAX
Energiatehokkuutta uudella tavalla
Sähkönjakelun hallitsemattomista häiriöistä voi olla kriittisille elintoimintoja ylläpitäville laitteille ja suurille tuotantolaitoksille suuria haittoja. Puhutaan vakavista ja kalliista asioista; ihmishenki, henkilöturvallisuus ja merkittävät taloudelliset kustannukset.
Edellä kuvattujen ikävien tilanteita syntyä voidaan kuitenkin ennakoida ja estää tehokkaasti syötönvaihtokytkimen avulla. Tämän sähköjärjestelmien sydämen avulla prosessit pystytään pitämään käynnissä myös yllättävissä tilanteissa.
On kuitenkin hyvä muistaa, että koko järjestelmä on yhtä luotettava kuin sähköjärjestelmään valittu syötönvaihtokytkin (TSE). Mitä kriittisempi toiminto, sen tärkeämpää, että katkos on lyhyt. Siksi oikean kytkimen valinta kannattaa tehdä harkiten ja tarpeet tarkoin kartoittamalla.
Käsikäyttöinen (MTSE)
Etäohjattu (RTSE)
Automaattinen (ATSE)
Sähkönjakelussa pysyy jatkuvuus
Helppokäyttöisyys tuo tehokkuutta
Kestävä kehitys on huomioitu, kuten
Liitettävyys valvontaan on tehty turvalliseksi ja vaivattomaksi
Soneparin tuotepäällikkö suosittelee automaattiseksi syötönvaihtokytkimeksi Schneider Electricin Transfer PacT Automaticia koska se on nopea, luotettava ja skaalautuva.
Transfer PacT Automaticia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaisissa sovelluksissa:
Tietoa Transfer PacT Automaticista
Edut
Schneider Electric TransferPacT Automatic ≤ 160A -vaihtokytkin
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Scheider Electric Oy
Lähde: Teksti on kirjoitettu Schneider Electricin Jyrki Grönholmin webinaarin: Schneider Electric Transfer PacT Automatic: Maksimoi sähkön saatavuus nopean syötönvaihdon avulla pohjalta.
Suunniteltu kaappiasennuksiin ACS380 sarjan taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisesti koneenrakennusta silmällä pitäen. Kummatkin taajuusmuttajat, ACS380 ja ACS480, sopivat kaappiasennuksiin ja näiden suojausluokitus on IP20. ACS380 on laajemmin konfiguroitavissa EMC suojauksen (C4-C2, EN 61800-3), takaisinkytkentöjen (HTL/TTL enkooderi) ja valmiiden kokoonpanojen suhteen.
Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.