Sähkönjakelun hallitsemattomista häiriöistä voi olla kriittisille elintoimintoja ylläpitäville laitteille ja suurille tuotantolaitoksille suuria haittoja. Puhutaan vakavista ja kalliista asioista; ihmishenki, henkilöturvallisuus ja merkittävät taloudelliset kustannukset.

Edellä kuvattujen ikävien tilanteita syntyä voidaan kuitenkin ennakoida ja estää tehokkaasti syötönvaihtokytkimen avulla. Tämän sähköjärjestelmien sydämen avulla prosessit pystytään pitämään käynnissä myös yllättävissä tilanteissa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että koko järjestelmä on yhtä luotettava kuin sähköjärjestelmään valittu syötönvaihtokytkin (TSE). Mitä kriittisempi toiminto, sen tärkeämpää, että katkos on lyhyt. Siksi oikean kytkimen valinta kannattaa tehdä harkiten ja tarpeet tarkoin kartoittamalla.

Syötönvaihtolaitteita on erilaisia

Käsikäyttöinen (MTSE)

  • Halpa ja ei-sähköinen siirto.
  • Hidas siirto
  • Esimerkiksi: Katkon verkonvaihtokytkin DIN-aukkoon – KU 463VV (snro: 3620275)

Etäohjattu (RTSE)

  • Kauko-ohjaus
  • Helppo integrointi automaatioon
  • monimutkainen johdotus

Automaattinen (ATSE)

  • Itsetoimiva
  • sisältää integroidut toiminnot tunnistusta ja siirtoa varten
  • Esimerkiksi: Schneider Electric TransferPacT automaatinen syötönvaihtokytkin (snro: 3658432)

Hyvän automaattisen syötönvaihtokytkimen neljä tärkeää ominaisuutta

Sähkönjakelussa pysyy jatkuvuus

  • Siirto tapahtuu millisekunneissa, jolloin katkosaika pysyy minimissään
  • Oikosulkukestoisuus on korkea
  • Kestää myös vaativat ympäristön olosuhteet

Helppokäyttöisyys tuo tehokkuutta

  • Koordinaatio ylivirtasuojan kanssa
  • Kun ei ole useita apujännitteitä ja kiskoja niin asennus on helppoa
  • Modulaarisuus mahdollistaa laajennettavuuden

Kestävä kehitys on huomioitu, kuten

  • RoHs, Reach, PEP & EoLI yhteensopivuus
  • Green Premium ympäristömerkki
  • Green plant

Liitettävyys valvontaan on tehty turvalliseksi ja vaivattomaksi

  • Helppo liittää etävalvontaan
  • Etävalvontaan liitettynä 24/7 tarkka valvonta
  • Kyberturvallinen

Neljän tärkeän ominaisuuden automaattinen syötönvaihtokytkin

Soneparin tuotepäällikkö suosittelee automaattiseksi syötönvaihtokytkimeksi Schneider Electricin Transfer PacT Automaticia koska se on nopea, luotettava ja skaalautuva.

Transfer PacT Automaticia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaisissa sovelluksissa:

  • U-U: Syöttö 1: Muuntaja I – Syöttö 2: Muuntaja II
  • U-G: Syöttö 1: Muuntaja – Syöttö 2: Generaattori. Huom! TransferPacT:illa voidaan antaa generaattorille käynnistyskäsky.

Tietoa Transfer PacT Automaticista

  • 32A-200A, 220V~440V
    2P, 3P, 4P
  • kaksi runkokokoa: 100A ja 160A
  • kaksi ohjauspaneelityyppiä: valintakytkimet ja LCD (verkkoon liitettävä)
  • Käyttöluokka: AC-33B
  • Syötönvaihdon nopeus: <500ms markkinoiden nopein häiriön havaitsemisesta siirtymisestä vaihtoehtoiseen virranlähteeseen.

Edut

  • Kompakti koko vähentää asennustilan tarvetta 30 %
  • Helppo asentaa, ottaa käyttöön ja muunnella
  • Erittäin nopea, 500 ms syötönvaihto lähteestä toiseen, maksimoi toimintojen jatkuvuuden sähköverkon häiriötilanteissa
  • todellinen ATSE, ei-johdettu rakenne, valmistettu IEC 60947-6-1 standardin mukaisesti
  • Yksinkertainen liityntä etävalvontaan verkon välityksellä

Lue myös

Schneider Electric TransferPacT Automatic ≤ 160A -vaihtokytkin


Teksti: Sonepar Suomi Oy

Kuva: Scheider Electric Oy

Lähde: Teksti on kirjoitettu Schneider Electricin Jyrki Grönholmin webinaarin: Schneider Electric Transfer PacT Automatic: Maksimoi sähkön saatavuus nopean syötönvaihdon avulla pohjalta.

Elektronisten laitteiden vikavirtasuojaus

Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.

ABB ACS480 + M2BAX

Energiatehokkuutta uudella tavalla

ABB:n ACxx80 tuoteperheestä synergiaa

ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.